This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:通过上拉电阻器流经 SDA/SCL 端口的交叉电流

Guru**** 2927820 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771082/tca9539-q1-cross-current-through-sda-scl-ports-via-pullups

器件型号:TCA9539-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9538

您好!

当 TCA9538的电源和 I2C 接口的上拉电阻在同一电源域上为n´t Ω 时、是否存在交叉电流的变化?

目的是在 TCA9538等同一总线上使用多个 I2C 从器件。 由于功能原因、从器件和 MCU 处于连续电源域、必须随时正常工作、但端口扩展器随附电源域、可对其进行切换。 那么、是否有通过上拉电阻器将电流交叉进入开关电源域的链接?

此致

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 无论 VCC 的值如何、绝对最大额定值和建议运行条件允许 SCL/SDA 引脚上的电压上升至5.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raphael、

    您能为我绘制一个方框图、以便我完全理解吗?

    ATM 这就是我对它的想法。

    在本示例中、如果 VccA 为 GND 且上拉电阻器均为 equsl、则 SDA/SCL 将为分压器、电压将为(Vcc1)/2。

    此方框图是否正确?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    请找到这种情况的方案。

    实际上、I2C 参与者将使用两个不同的电源、但只会向连续电源放置一个上拉电阻。 因此、当开关电源关闭时、可能会出现交叉电流问题。 在这种情况下、由于残余电压电平、此电源域上的其他系统可能会发生故障。

    问题是、SDA/SCL 端口是否受到 VCC 引脚的弱连接或寄生连接的影响? 有时、当使用内部保护二极管来分隔过多的信号电平时、会出现交叉电流情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raphael、

    感谢您的澄清。 在本例中、Clemens 是正确的。 我们的器件在断电时具有高阻抗、因此开关电源轨应保持 GND、并在 Vcc 断电时耐受 SDA/SCL 上的电压。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、Clemens、

    非常感谢您的澄清。

    此致

    拉斐尔