主题中讨论的其他器件:TCA9538
您好!
当 TCA9538的电源和 I2C 接口的上拉电阻在同一电源域上为n´t Ω 时、是否存在交叉电流的变化?
目的是在 TCA9538等同一总线上使用多个 I2C 从器件。 由于功能原因、从器件和 MCU 处于连续电源域、必须随时正常工作、但端口扩展器随附电源域、可对其进行切换。 那么、是否有通过上拉电阻器将电流交叉进入开关电源域的链接?
此致
拉斐尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当 TCA9538的电源和 I2C 接口的上拉电阻在同一电源域上为n´t Ω 时、是否存在交叉电流的变化?
目的是在 TCA9538等同一总线上使用多个 I2C 从器件。 由于功能原因、从器件和 MCU 处于连续电源域、必须随时正常工作、但端口扩展器随附电源域、可对其进行切换。 那么、是否有通过上拉电阻器将电流交叉进入开关电源域的链接?
此致
拉斐尔
您好、Bobby、
请找到这种情况的方案。
实际上、I2C 参与者将使用两个不同的电源、但只会向连续电源放置一个上拉电阻。 因此、当开关电源关闭时、可能会出现交叉电流问题。 在这种情况下、由于残余电压电平、此电源域上的其他系统可能会发生故障。
问题是、SDA/SCL 端口是否受到 VCC 引脚的弱连接或寄生连接的影响? 有时、当使用内部保护二极管来分隔过多的信号电平时、会出现交叉电流情况。