This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:裕度分析工具报告问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763324/ds90ub954-q1-margin-analysis-tool-report-question

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、团队、

我在 FPD-link 的 GUI ALP 中使用了裕度分析工具、并看到报告显示"1"和"0.6"。
"1"会缩进绿色区域。
请问"0.6"是什么意思?

谢谢你。
此致、
Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy

    对于0.6等情况、这意味着使用该特定扫描设置、UB954能够实现6/10次锁定。

    e2e.ti.com/.../732296

    此致、
    NAO