This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA540:SN65HVDA540QDR 与 HVDA540QDRQ1之间的差异

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762203/sn65hvda540-difference-sn65hvda540qdr-vs-hvda540qdrq1

器件型号:SN65HVDA540

SN65HVDA540QDRHVDA540QDRQ1之间有何区别

此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernd、

    HVDA540QDRQ1器件已完全通过 AEC Q100要求(即器件型号上的-Q1后缀表示的要求)认证、而 SN65HVDA540QDR 未通过认证。 除此之外、两个器件之间的性能和行为应该相似、因为它们共用一个通用的基础设计。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢您提供全面的答案 RESP。 对我的调查结果进行确认。

    此致、Bernd