This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD047A:M-LVD/总线 LVDS 发送器至"normal"LVDS 中继器(MultiD

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD047A, DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762835/sn65mlvd047a-m-lvds-bus-lvds-transmitter-to-normal-lvds-repeater-multid

器件型号:SN65MLVD047A
主题中讨论的其他器件: DS90LV001

您好!

是否可以将 DS90LV001等"正常" LVDS 中继器连接到由总线 LVDS 或 M-LVDS (如 SN65MLVD047A)驱动的双端接总线?

我们希望实现多分支总线、以便通过最多10块板的背板传输多个信号。
电路板输入为正常 LVDS、因此我们不能仅切换到 M-LVDS。 连接器之间的距离为~ 1.1英寸(3.1厘米)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的;这应该起作用。 但是、噪声容限将比具有 M-LVDS 接收器的噪声容限低一些。

    此致、
    相位