This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542EVM:数据表和 EVM 之间的引脚分配不同

Guru**** 2666255 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542, TUSB542EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771228/tusb542evm-pin-assign-is-different-between-datasheet-and-evm

器件型号:TUSB542EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB542

大家好、

数据表和 EVM 之间的引脚分配如下所示。
--------------------------------------
- TUSB542数据表


TUSB542EVM

--------------------------------------
我认为数据表是正确的。 我的理解是否正确?
如果 EVM 是拼写错误、您能告诉我什么是拼写错误引脚名称或引脚编号吗?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅丽塔-圣

    数据表正确、我们需要更新原理图文件。

    引脚14和15是 TX_AP+/-、这是输入。 引脚17和18是 RX_AP+/-、它们是输出。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    您是否参考 了 EVM 原理图中的引脚编号是拼写错误?
    我想确认 应将哪个 C1/C2连接到 TX_AP 或 RX_AP。
    是 TX_AP 吗?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔-圣

    需要更新 EVM 中的引脚名称。

    RX_AP+/-(引脚17和18)是输出、需要进行交流耦合(C1和 C2)。

    TX_AP+/-(引脚14和15)是输入、因为交流耦合电容器位于相应的 TX 上、因此无需交流耦合电容器。 请注意、在最新的 USB ECN 中、它们确实建议在接收器侧的 TX_AP+/-上使用可选的330uF 电容。  


    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您的持续支持。
    我理解以下原理图 是正确的。


    >请注意,在最新的 USB ECN 中,它们确实建议在接收器侧的 TX_AP+/-上使用可选的330uF 电容。  
    我想就你的上述评论提出进一步的问题。

    1)
     我认为330uF 是拼写错误、330nF 是正确的。
    我的理解是否正确?

    2)
    关于 USB3.1 ECN、我认为建议在红点线放置四个交流电容。
    不仅是 Type-B 插座的 TX_AP+/-、还包括 Type-C 插座的 RX_CON_2+/-。
    我的理解是否正确?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅丽塔-圣

    您更新的原理图正确。

    1) 1) 330uF 是我的器件上的一个拼写错误、应为330nF。
    2) 2)这是正确的。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    非常感谢您的支持。
    我知道。

    此致、
    雅丽塔