This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C554A:115200波特率通信错误

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C554A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771249/tl16c554a-115200-baud-rate-communication-error

器件型号:TL16C554A

尊敬的 TI 团队:

TL16C554A 的设计过程中、115200上发生了波特率通信错误。

数据表未显示波特率115200识别错误率。

您能否检查8MHz 和16MHz 的115200识别错误率?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    如果您看到波特率误差、通常与您使用的振荡器相关。 您是否使用过示波器测量晶体频率并调整 DLL/DLH 寄存器以获得较低的波特率不匹配?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Bobby

    我将查看上述内容。
    是否可以使用额外的11.0592MHz 或14.7456MHz 晶体?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chin、

    是的、此器件支持您指定的两个频率。

    谢谢、
    -Bobby