This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:帮助连接 PCF8575

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, PCF8575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771959/tca9548a-help-connection-with-pcf8575

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件: PCF8575

大家好、朋友! 需要有关通过 i2c 总线连接 TCA9548A (100kHz)和8 x PCF8575 (400kHz)的帮助(需要100kHz)。  VCC 3.3V。 请告诉我需要 SDA/SCL/INT 上的电阻器额定值、还有什么需要? 我尝试阅读数据表、但我的英语太差了。 非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleksey、

    您期望的总线电容是多少?

    如果您以100kHz 的频率运行、所需的上升时间为1000ns 或更短。

    您可以使用本文档根据预期电容计算电阻器:

    允许的最大总线电容为400pF。 每个从器件应具有10pF 或更低的电容。

    如果你能给我你预期的电容,我也可以为你计算这个电容。。。

    谢谢、

    -Bobby