This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:TMDS171 IBIS 模型

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762982/tmds171-tmds171-ibis-model

器件型号:TMDS171

大家好、团队、

我的客户希望 TMDS171 IBIS 模型(而不是 IBIS-AMI 模型)、因为他们没有可以使用 IBIS-AMI 的系统。
客户知道高速 HDMI 信号线 可能无法   在 IBIS 模型中进行放大。 如果您有 TMDS171 IBIS 模型、请向您提供吗?

非常感谢您的帮助。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akihisa-San

    遗憾的是、仅提供 IBIS-AMI 模型、我们没有用于 TMDS171的 IBIS 模型。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    我明白了。
    感谢你的答复。

    此致、
    Akihisa Tamazaki