This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR120:如果 PE0=1和 PE1、则为 ICC

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771674/ds25br120-icc-in-case-of-pe0-1-and-pe1

器件型号:DS25BR120

大家好

如果我们问 DS25BR120、您会介意吗?
 如果 PE0=1和 PE1、ICC (电源电流)是多少?
我们的客户希望了解最大电流消耗。
有"图13。 电源电流与频率的函数关系"。
我们假设这显示的是典型值。它是正确的吗?

 PE0=1、PE1=1时的典型值:47mA (来自图13)
  PE0=1、PE1=1时的最大值:??



此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    PE0 = PE1 = 1时、最大值约为60mA

    此致、
    Lee