This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:请告诉我有关 PCA9306的信息。

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762997/pca9306-please-tell-me-about-pca9306

器件型号:PCA9306

大家好、团队成员。

我收到了客户关于 PCA9306的问题。

请告诉我下面的问题。

<问题>
有关数据表 P11上9.2.2.1的说明、

对于连接到 VREF2的电容、建议为100pF、

但是、如果连接0.01uF 的电容、是否会出现问题?

此致、
Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Masumi - San、

    "如果连接了0.01uF 的电容、是否存在问题?"

    这是可以的、这个引脚上的电容用来保持基准电压稳定。 0.01uF 时、该器件仍然可以正常工作。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bobbi-San。

    感谢您的回答!

    我告诉我的客户您的答案。

    此致。