This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:接口论坛

Guru**** 2527310 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771770/max3243e-interface-forum

器件型号:MAX3243E

尊敬的技术支持:

我对电荷泵的电容器有两个问题。

①Datasheet 显示了电荷泵电容器的3种情况。

  当 Vcc = 5V 时,哪种情况更好,"5V±0.5V"或"3V 至5.5V"?

  我想使用 "3V 至5.5V"、因为电容器类型小于 "5V±0.5V"。

  

② 当电容值基于① μ F 的"3V 至5.5V"时,是否 保证 VOH/Vol?

  数据表的注释仅显示  "5V±0.5V"。

  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)对于5V 电源、两种配置都正常。 "3V 至5.5V"情况可能会产生比"5V±0.5V"情况稍高的纹波。 此 博客中讨论了详细信息

    2) 2)这是一个很好的观察结果。 最低5V 来自 RS-232标准、因此 MAX3243E 应在 所有电源条件下均支持该标准。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao