This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:与 SN65LVDS32或 SN65LVDS33配对

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, SN65LVDS32, SN65LVDS33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771606/sn65lvds31-pairing-with-sn65lvds32-or-sn65lvds33

器件型号:SN65LVDS31
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS32SN65LVDS33

我在 产品文件夹页面上看到 SN65LVDS32被列为 SN65LVDS31的配套器件。 但是、在很多 E2E 博文中、我看到 建议将 SN65LVDS33与 SN65LVDS31配对使用。  

将 SN65LVDS32和 SN65LVDS33与 SN65LVDS31配对有哪些优点/问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nickolas、

    LVDS 是一种标准、任何 LVDS 接收器都应与任何 LVDS 驱动器配合使用。 因此、SN65LVDS32和 SN65LVDS33接收器都可以与 SN65LVDS31驱动器配合使用。 SN65LVDS32和 SN65LVDS33之间的主要区别在于输入共模范围。 基本上、SN65LVDS33超出了标准要求、可适应-4V 至5V 的输入共模、而 SN65LVDS32则支持符合 LVDS 标准的输入共模范围(~0V 至~2.4V)。 如果您的应用在驱动器和接收器之间具有太多的接地电位漂移、那么 SN65LVDS33更合适。

    此致、
    相位