This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75C1168:SN75C1168PWR

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75C1168, SN65C1168E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762957/sn75c1168-sn75c1168pwr

器件型号:SN75C1168
主题中讨论的其他器件: SN65C1168E

专家您好!

感谢您每天的特殊支持。
已请求我的客户提供 SN75C1168PWR 的 SPICE 模型。  
我在网上找不到它。 您能提供它吗?

最棒的,雷加尔
福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福泽-圣您好、

    虽然我们没有为 SN75C1168开发 SPICE 模型、但我们有一个非常相似的器件 SN65C1168E 的 SPICE 模型。  也许可以用这种方法替代:

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Max Robertson