This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:内部上拉/下拉电阻值

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763019/lmh0303-internal-pull-up-down-resister-value

器件型号:LMH0303

您好!

LMH0303的 RSTI 和使能引脚具有内部上拉电阻器。
请告诉我这些电阻值、包括容差。

此致、
Akira Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、
    这些是非常弱的上拉电阻。 它们大约为150K 至250K 欧姆。 这些上拉电阻器上存在很大差异。
    此致、Nasser