This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046-DCI:用于拉电流侧、TUSB1064用于灌电流侧

Guru**** 2933260 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046A-DCI, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771116/tusb1046-dci-for-source-side-and-tusb1064-for-sink-side

器件型号:TUSB1046-DCI
主题中讨论的其他器件:TUSB1046A-DCITUSB106410G-EXPANSION-EVM

在 USB-C 扩展坞应用中、显示端口仅通过 USB-C 连接器提供、而不使用传统的 DP 连接器、我们计划使用 UFP 上的 TUSB1064来接收笔记本电脑的数据、并使用 DFP 上的 TUSB1046A-DCI 将数据源到显示器。

这种配置是否有效?  

 10G-EXPANSION-EVM 的设计看起来与两个多路复用器转接驱动器的设计相反。

Panos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Panos

    您是否计划通过 Type C 多路复用 USB 和 DP? doc 和显示器之间的连接是什么、它是否也将是 Type C?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的。 Type C 上提供电源、SuperSpeed USB 和 DP (2条通道)

    我们需要多路复用超高速线路、并将其中一条用于 DP、另一条用于 USB 以太网。

    这只会在这两个端口之间发生、因此不需要 USB 集线器。

    坞站的所有连接均为 C 型

    Panos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Panos

    那么您的顶级连接方框图是正确的。 您计划如何通过 USB 实现以太网?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以太网将通过 RJ45连接器提供、RJ45连接器将接入以太网交换机。 每个 USB-C 端口将使用 USB 转以太网控制器、所有以太网线路将路由到以太网交换机。

    因此、来自 TUSB1064 (SINK)和 TUSB1045 (SOURCE)的超高速信号将首先通过 USB 传输到以太网控制器、然后从此处传输到以太网交换机。

    Panos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Panos

    谢谢、我看不到您提出的图表有什么问题。

    谢谢
    David