This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:充电电流的大小

Guru**** 2515075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2514, TUSB422, TUSB320LAI, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762383/tusb320-how-much-is-the-charge-current

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件:TPS2514TUSB422TPS65987D

Q1  我有一 个新的转换器产品 ,它具有一 个直流电源连接器 和一个 Type-C 连接器。 当没有直流电源时 ,产品的 Type-C 处于 UFP 模式  ,可以通过 Type-C 为其充电,5V/1.5A 就足够了。    当有直流电源时 ,产品的 Type-C 处于 DFP 模式, 文档可用作 Type-C 电源充电器,输出最大为5V/3a 。它可以为 某些移动设备(如 iPhone、macbook )充电。您是否有 一个好的 IC 供您参考。

Q2 我想使用  TUSB320LA.但我不知道  当 TUSB320LAI  处于 DFP 模式 并且 typc-c 通告 3A  电流并且连接了手机 时,充电电流是多少。 是500mA 吗?      如果我需要 更高的电流、例如2.4A、我们是否需要添加另一个芯片、例如 TPS2514    
Q3 如果 我们使用 tusb422,并且它与不支持 USB-PD 但 支持 QC2.0和 BC1.2的电话连接,那么充电电流是多少? 它只是0.5A 吗?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分配给合适的人员
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1响应: TUSB320LAI/HAI 可用于此应用、仅支持 Type-C。  如果您需要 USB PD 支持、TPS65987D 是一款很好的器件。

    Q2响应: 当今的 TUSB iPhone 无法实现 Type-C iPhone 以 Apple 专有方式使用 DP/DM 线路来协商高于500mA 的充电电流。  您将需要像 TPS2514这样的器件来为仅使用 DP/DM 线路的器件充电。  对于使用 Type-C 标称电流而不是 DP/DM 的器件、TUSB320LAI 可用于指示充电器的 Type-C 充电能力。   

    Q3响应: TUSB422或 TPS65987D 都支持 PD。  TPS 器件集成了所有必要的 PD 逻辑、而 TUSB422仅是 PD 物理层。  如果您使用 TUSB422所有 PD 逻辑、如负载开关、MCU 等。 分立式实施。  如果您插入不支持 PD 或 USB-C 的设备、例如 iPhone、则充电电流将由 DP/DM 决定。  充电电流可能为500mA、如果您的充电器支持 QC 或 Apple 专有方法、充电电流可能会更高。