This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:传输 LIN 的阻抗

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771948/hd3ss215-impedance-for-transmission-lin

器件型号:HD3SS215

 客户现在使用 PTN3460将信号从 PC Display 端口转换到面板的 LVDS。 但是、在热冲击测试期间、他们发现了一些问题。  RD 猜测问题是 PC 端和 DP 开关之间的阻抗不兼容。  

PC 端:BayTrail-IE3845、阻抗为85 Ω。

如果客户使用 TI 的显示端口开关 IC、如何为传输线路实现 PCB 的阻抗? 85欧姆还是100欧姆? 如何设置/设计端接阻抗?

在 VESA DisplayPort 标准版本1~1.2a 中、建议使用100 Ω 作为阻抗。

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian

    请使用100欧姆+- 10%的差分阻抗。 他们是否进行了 TDR 测量?

    谢谢
    David