This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:参考设计请求

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771543/sn75dp139-reference-design-request

器件型号:SN75DP139

您好!

我在使用 SN75DP139时遇到问题、希望查看我的设计和/或参考设计副本。   

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的 DP139 EVM 设计、您可以向我发送一份设计副本、我将对其进行审查。

    e2e.ti.com/.../SN75DP139_5F00_HDMI_5F00_EVM_5F00_REV_5F00_B.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢你的帮助。  以下是相关的原理图部分。  我们使用来自 Congatec 的 COM Express 6类 CPU 模块、因此其电路板上有一些相关电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    原理图看起来不错、3.3V 电源上是否有去耦电容器、您看到了什么特殊问题?

    谢谢
    David