This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:4端口10G 和1端口40G 使用一个40G 接口。 如何配置解决方案?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771824/ds100mb203-4-ports-10g-and-1port-40g-use-one-40g-interface-how-to-configure-the-solution

器件型号:DS100MB203

大家好、

我的客户有以下新要求。 4个端口10G 和1个端口40G 使用一个40G 接口。 如何配置解决方案?

2 x 40G (QSFP+)+12 x 10GE (SFP+)+12 x GE

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    您能否提供此应用的方框图? 我们需要知道从 ASIC 到10G、GE 或40G SFP 的距离或插入损耗。 拥有详细的方框图将有助于我们提供最佳解决方案。
    此致、Nasser