This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928QEVM:ALP 中显示的评估板为 DS90UH925或 DS90UH926。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761766/ds90ub928qevm-the-evaluation-board-is-shown-in-the-alp-as-ds90uh925-or-ds90uh926

器件型号:DS90UB928QEVM
主题中讨论的其他器件:ALP

我们需要将 DS90UB949用作串行器、在第一种情况下、DS90UB928用作解串器。

我对这两个 IC 都有相应的评估板。 对于第一项测试、我们将所有设备连接在一起、并观察 ALP 中显示的信息。  

对于949,信息似乎显示正确。

对于928、将显示 DS90UH925的信息(修订版9、I2C 地址0x18)。 无法建立链路。

如果只有928连接到 ALP、则会显示 DS90UH926的信息(修订版9、I2C 地址0x58)。 我们未更改电路板上的任何内容。

这是设置问题、驱动程序问题还是一般硬件问题?

我希望你能帮助我。