This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD10:接地短路保护

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771965/sn65hvd10-short-circuit-to-ground-protection

器件型号:SN65HVD10

您好!

输出是否可以维持对地短路的有限时间?   如果是、标准是什么?  数据表显示有短路保护、但未指定是否为无限期。  由于电路板制造错误、发现短路需要一段时间、现在我需要确定器件是否受到损坏或应继续正常工作。   

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    短路情况下的驱动器输出电流将受到限制、以防止损坏 IC、因此该器件应能够承受无限期短路。 不过、请注意、短路情况通常会导致器件中的功率耗散增加、从而导致器件发热。 HVD10的热关断特性将防止这种情况造成任何直接损坏、但一般而言、如果在高温下长期运行、半导体寿命会降低。

    此致、
    最大