This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8200:原理图审阅

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THS8200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771820/ths8200-schematic-review

器件型号:THS8200

大家好、

您可以帮助查看下面的 THS8200原理图吗? 由于这是一个旧项目的重新设计、我的客户希望继续使用 THS8200、谢谢。

BR、

Rorye2e.ti.com/.../THS8200.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rory:

    此器件属于目录处理器 RO。 无法在 E2E 上申请目录处理器的原理图审阅。 对此有一个既定的内部程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    您可以帮助分享我可以寻求帮助的联系人窗口吗? 谢谢。

    Rory
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rory

    抱歉、无法支持此器件的原理图审阅。  

    Paul