This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE801:TI 是否具有支持 PCIe ASPM L1.2的 SN75LVPE801中继器 IC

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE801, DS125BR111, DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771710/sn75lvpe801-does-ti-have-sn75lvpe801-repeater-ic-that-support-pcie-aspm-l1-2

器件型号:SN75LVPE801
主题中讨论的其他器件: DS125BR111DS80PCI102

TI 是否具有支持 PCIe ASPM L1.2的 SN75LVPE801中继器 IC?

如果没有,我们是否有其他解决方案可以支持它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    没有转接驱动器或线性均衡器直接支持电源子状态。  他们不会通过查看协议来了解 PCIe 状态。

    DS80PCI102或 DS125BR111可支持系统低功耗状态、但转接驱动器本身将保持工作状态并消耗正常的电流。

    此致、

    Lee