This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:如何保护 IC? 当我不使用包含 IC 的从侧时?

Guru**** 2766685 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760333/tca9548a-how-should-i-protect-an-ic-when-i-do-not-use-the-slave-side-including-an-ic

器件型号:TCA9548A

大家好

我有一些问题。
1、如果我不使用多个从器件侧。(可能是一个或两个通道或多个 TCA9548A)
无 I2C 上拉电阻器和任何从器件。
如果我可能损坏 TCA9548A、我应该如何应对?
2、当我决定 TCA9548A 的电源电压时、我是否可以小心?
(例如、您遵守从侧的最小电压、还是我遵守主侧?)
谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、如果器件将用于转换不同从器件之间的电压电平、则在选择 VCC 电压时确实需要小心。 您需要检查 Vpass 电压、并确保它不会大于最低从电源电压。 您可能需要参考数据表的第9.2.1节以了解有关此内容的更多详细信息。

    关于您的第一个问题、您关注的是什么类型的损害? 我想我可能不是完全理解您的问题。 但是、只要器件在指定的绝对最大条件下运行、就不应发生损坏。 如果确实发生损坏、则很难预测确切的故障模式。 但是、如果故障被隔离到一个通道上、您可能能够在一定程度上通过复位器件、然后将该通道保留为禁用状态(以便其他通道仍然可以通信)来解决。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。

    至于这个问题、我将一些 TCA9548A 连接到电路板上。
    但是、TCA9548A 不使用的作用是什么?

    如果可能、我希望在不向未使用的 I2C 的从器件总线添加上拉电阻的情况下将其发送。 (我想清空它、让客户选择阻力)

    我是否可以通过此设置销毁 IC?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、这不会损坏器件。 如果端口未启用、则可以不将上拉电阻器连接到其中一个输出端口。 不过、在出现上拉电阻之前、请务必小心不要启用该端口、否则可能会干扰 SDA/SCL 和其他活动通道上的 I2C 通信。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我了解了 I2C 总线的从端口如何使用。
    我知道您不需要上拉电阻器。
    因为我可以避免损坏 IC、所以我可以使用复位引脚吗?
    我是否需要打开 IC 的电源?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您无需重启电源即可重置器件;将/RESET 线路置为低电平将触发复位。 它不应导致损坏。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想保护电路板上未使用的 TCA9548A、即使我连接了电、它是否一切正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我不知道你所谓的“联合电力”是什么意思。 您能否对此进行澄清或以不同的方式进行描述?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为客户不使用的 IC 不提供电源。
    (例如、即使我将主侧的 I2C 总线连接到了主器件侧、但我没有将电源连接到此 IC、情况还是如此?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我现在理解您的问题。 器件未上电时、其 SDA/SCL 线路将具有高阻抗。 因此、可以将未供电的器件连接到有源 I2C 总线。 它不会干扰通信、器件不应损坏。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。

    谢谢你