This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:功耗

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771940/sn65cml100-power-consumption

器件型号:SN65CML100

团队、我的客户有一个问题:

在下运行时、我无法获得 sn65cml100的功耗

  1. 1.5Gbps 的速度、
  2. 2. LVDS 输入和
  3. CML 输出

数据表来查看该器例程。

 85°C 时最大电流为12mA 的 ICC 是否正确?

它在该速度下的功耗仅为40mW?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请参阅数据表中的图5。 所有输入数据速率的电流消耗都是恒定的。
    此致、
    Lee