This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS150DF1610:内部器件温度。

Guru**** 2841740 points

Other Parts Discussed in Thread: DS150DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762696/ds150df1610-internal-device-temperature

器件型号:DS150DF1610

您好!

我们看到 设计中多个 DS150DF1610上出现了硬锁定。 在硬复位之前、它们停止响应 i2c 事务、我们的问题之一是可能的温度问题。 是否有任何方法可以通过器件的寄存器集从器件中获取内部裸片温度? 我在数据表中看不到任何内容、但有一些保留/工程寄存器。 如果能看到我们是否接近极限、那将是一件很好的事情。

其他器件(其他2 个 DS150DF1610)仍在响应、因此 i2c 总线似乎未保持错误状态。

当我们看到这种情况发生时、我们将在12个链路中运行10Gbit/秒以太网或无限频带式流量。

此致。

Marc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    我检查了内部寄存器、在该器件上、我们无法测量裸片温度。

    一种想法是测量环境温度、外壳或电路板和器件功耗。 从这里、我们可以计算结温并确保不超过限制(115DegC)。

    话虽如此、只要我们在工作温度范围内运行、我们就不会遇到器件不响应 SMBus 命令的情况。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答、它证实了我的怀疑。

    我们在芯片上安装了小型散热器、表面温度不会太高、可以不感到不适地触摸它们。 因此、我估计表面为60-70度。 我们在 I2C 总线上有6个器件以及大约4个其他器件。  

    我的电流猜测是2.5V 电源上的干扰、甚至是 i2c 总线本身。 但是、我们花费了大量的时间进行测试、因为这是一个有趣的网络、我们没有在工作台上看到错误、只有在我们的机架中安装时、用户才报告偶尔会发生锁定。 他们将尝试记录正在执行该操作的芯片、并尝试查看是否存在与数据流等匹配的模式

    如果我们从他们那里获得更多信息、我将再做一次发布。

    此致

    Marc。