This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK106:连接两个 TLK106RHB PHY

Guru**** 2548020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771474/tlk106-interfacing-two-tlk106rhb-phys

器件型号:TLK106

您好!

我们将2 个 TLK106RHB PHY 用于2个不带 RJ45端口/电缆的不同电路板。  

以以下方式连接 PHY 是否正确:

MAC->PHY->Magnetics->Board to Board Connectors->Magnetics->PHY->MAC

这两个 MAC 是不同的处理器。

是否有人可以确认此连接是否正常? 是否会出现任何兼容性问题?

谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这看起来像是两个以太网 PHY 之间的标准连接、您使用的不是 CAT5e 电缆、而是连接器。 我认为这是可以的。

    如果您要开始新设计、我们强烈建议使用我们最新的10/100M 以太网 PHY DP83822。 DP83822还支持电容耦合、还有助于消除电路板上的磁性元件。 请参阅 e2e 文章、了解如何实现这一点。


    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、您好!

    它的一端是新设计、另一端是标准模块。
    即、一端是 TLK106RHB 固定的、另一端是您建议的器件吗?
    这是否兼容?

    谢谢、此致、
    南日达 M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nanjunda、

    两者都符合 IEEE 标准、并且可以互操作。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Inputs Geet、

    此致、

    南日达 M