This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:VM 引脚设计问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762556/tpd2s300-vm-pin-design-question

器件型号:TPD2S300

大家好、

 我的客户正在为20V 5A 应用设计其电源适配器产品中的 TPD2S300。 它们能否将 VM 引脚连接到 Vbus 以获得大于8V 的电源? 或者有其他建议吗? 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、
    是的、VBUS 可连接至 VM、从而实现最大20V PD 协议、因为这在 ABS 内。 VM 的最大额定值为28V、您将在低电阻模式(8.7V <Vm <22V). )下运行 必须注意在 VBUS 处包含 TVS 二极管、以最大限度地减少 VBUS 上的振铃、否则在高于 ABS 的电压电平下、VBUS 上会出现振铃。 VM 的最大值。 如果这是使用3节或4节电池的应用、您还可以使用电池的电压驱动 VM、如数据表的笔记本电脑应用部分所示。