This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:10M 和100M 的自动协商完成时间不同

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771370/dp83848i-auto-negotiation-complete-time-differs-for-10m-and-100m

器件型号:DP83848I

各位专家:

我将 DP83848i 与 AM335x 搭配使用。 启用自协商时、连接10M 端口和连接100M 端口时、自协商完成标志设置为1的时间会有所不同。 我大致测量了从 BMSR 的链路状态标志设置为1到 自协商完成标志设置为1的时间。 连接到交换集线器上的100M 端口时、速度会非常快。 当连接到10M 端口时、需要大约几百毫秒的时间。 我还在下面找到了注释。 为什么自协商完成标志设置时间不同? 即使连接到10M 端口、是否有任何方法可以缩短此时间?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uchikosi-San、

    如果您事先知道链路合作伙伴能力仅为10M,则可以尝试禁用100Base-TX。 这可以使用硬件搭接或寄存器配置来实现。

    此致、
    GET