This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:具有 DS90UB947-Q1和中间 FPGA 的中继器配置

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769746/ds90ub948-q1-repeater-configuration-with-ds90ub947-q1-and-intermediary-fpga

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:TFP401

大家好、

我正在进行一项设计 、通过使用 DS90UB948的 TFP401和 FPD-Link III 信号、可以接收 HDMI/DVI 信号。 这些信号应通过 FGPA 进行路由、以获取图像/操作和选择输入接口。 然后、它们被传递到 DS90UB947、DS90UB947会将它们重新传输到显示板。 我现在的问题是、如果 OpenLDI 信号在它们之间直接路由但通过 FPGA 传递、那么串行器/解串器对 DS90UB947/948是否可以在中继器配置中工作。

请参阅随附的图片以查看该便条的可视化效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中继器配置是否意味着948数据表第7.3.14.1节中显示的拓扑? 还是只是附加的图片?

    如果您只想在948和947之间添加 FPGA 以处理数据并输出 oLDI、这是可以的。
    只要数据速率达到947限值、947就可以接收任何 oLDI 信号。


    此致、
    蔡夏利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您迄今提供的帮助。

    我实际上是在谈论948数据表第7.3.14.1节中显示的拓扑。 基本上、我想连接串行器/解串器对、如上述数据表第37页的图28所示。 但是、我不想直接连接 oLDI 线、而是希望在两者之间插入 FPGA。 我不确定电表配置到底会如何工作、如果将 FPGA 放在那里更改 oLDI 数据、即使它符合 oLDI 的规格、也可能会干扰其运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要 FPGA 输出满足947 oLDI 输入要求、这应该是正常的。

    此致、
    蔡夏利