Other Parts Discussed in Thread: TFP401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB948-Q1 主题中讨论的其他器件:TFP401
大家好、
我正在进行一项设计 、通过使用 DS90UB948的 TFP401和 FPD-Link III 信号、可以接收 HDMI/DVI 信号。 这些信号应通过 FGPA 进行路由、以获取图像/操作和选择输入接口。 然后、它们被传递到 DS90UB947、DS90UB947会将它们重新传输到显示板。 我现在的问题是、如果 OpenLDI 信号在它们之间直接路由但通过 FPGA 传递、那么串行器/解串器对 DS90UB947/948是否可以在中继器配置中工作。
请参阅随附的图片以查看该便条的可视化效果。