This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:未检测到 DP83848K 以太网电缆有问题

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759484/dp83848k-dp83848k-ethernet-cable-is-not-detected-question

器件型号:DP83848K

尊敬的团队:

DP83848K 在同一 PCB 设计中具有两种通信状态和非通信状态。 故障:DP83848K 寄存器值显示未连接。 随附的 IC 原理图设计。

请帮助确认是否存在参数设置问题。

谢谢!

 e2e.ti.com/.../DP83848_5F00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    请更详细地描述您观察到的内容。
    不幸的是,我不遵守你所说的两个来文状态和两个非来文状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    感谢您的回复!

    问题描述如下:

    非通信意味着 DP83848无法连接 PC 以太网  。IMX6S 芯片读取 DP83848 PHY 地址为0x01、DP83848K 上电正常、但读取 MII_BSR 寄存器地址0x7849是错误的。  DP83848k 无法进行软件握手。

    所连接硬件的原理图设计是否存在任何问题?如果没有问题、是否有解决问题的好方法?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    DP83848K 读取 PHY 地址在 RMII 模式中是正常的,但自动协商根本无法完成。

    snla076a.pdf 解释 TXD[3:2]应该是下拉低2.2k 电阻器、这很重要吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    请提供从0x0到0x1F 的寄存器转储。

    您是否可以查看在 MDI 上使用100欧姆端接的带有示波器的链路脉冲?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    我已检查客户 PCB 布局,测试查找 DP83848K 引脚37 RXD_1布线断路、修订后的设计驱动程序添加了正常功能。

    非常感谢!