This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS1177:汽车器件

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN751177, SN75ALS1177, SN65HVD1782-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762005/sn75als1177-automotive-device

器件型号:SN75ALS1177
主题中讨论的其他器件:SN751177、SN65HVD1782-Q1

您好!

 我们是否具有 SN75ALS1177或 SN751177的 Q1级?

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    hide-san、

    我们没有这些器件的 Q1版本。 不过、对于单通道实现、您可以考虑使用 SN65HVD1782-Q1。

    此致、
    Max Robertson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    感谢您的信息。

    此致、

    隐藏