This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:每个输入引脚的负载电容器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/770482/sn65dsi84-load-caps-for-each-input-pin

器件型号:SN65DSI84

可以为每个输入引脚共享负载电容值吗?   器件型号为 SN65DSI84。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryoi-San、

    我们刚才具有针对 DANP/N 和 DACP 输入的输入电容值:

    典型值最小值最大值
    c_comp 0.2021pF 0.1391pF 0.2894pF

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    其他输入引脚如何?  CMOS 输入引脚等。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryoji、

    很遗憾、我没有现成的信息。 不过、我已经问过设计人员、希望明天能有答案。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryoji、

    对拖延表示歉意。 我们不确定确切的数字、但所有引脚的输入电容绝对小于10pF。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I.K.

     感谢您的支持。

    此致、