This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:设计文件原理图问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771313/tusb8041-design-file-schematic-question

器件型号:TUSB8041

大家好、

  已检查并找到 TUSB8041EVM 设计文件中的 TUSB8041EVM 原理图、其中 TUSB8041引脚分配与 TUSB8041 D/S 和 SLLU198用户指南不匹配。 请检查并澄清一下吗?

此致、

艾伯特·李。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    有什么区别?  有两种 TUSB8041封装-具有相同的引脚分配、但旋转了180度。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

     

        在 TUSB8041 D/S 中、  D/S 页数4 (共49页 、6引脚配置和功能)中只有64引脚 QFN 封装(RGC)。 请帮助检查并确认、

    此致、

    艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您回答正确。 另一个封装是器件的汽车版本: www.ti.com/.../tusb8041-q1.pdf

    Rgds、
    JMMN