This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:为什么建议将输出电压设置为3级?

Guru**** 2627715 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759428/ds125br820-why-recommended-the-output-voltage-setting-level-3

器件型号:DS125BR820

你好

您建议了如下链接所示的参数设置值。

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/662912/2439581

但是、我的客户会问以下问题。

 

关于 VOD/VID 比率、在 VOD/VID = 1.0设置下 RX 掩码结果得到了改善、但我将询问 TI 更详细的回答、为什么他们会提出建议

VOD/VID = 0.77设置、因此无需更改其他组件。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    DS125BR820之外还有许多系统变量、用于控制最终的 RX 掩码结果。 VOD/VID 较低设置可能会对某些应用产生积极影响。 只要较高的 VOD/VID 设置提供一致的结果、在您的应用中使用它就没有问题。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。

    您是否有反馈数据或基准、用于建议将输出电压设置为3级?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我发现将电压电平设置为~ 3可以很好地传输低频波形数据。  这有助于确保系统接收器获得原始传输信号的准确表示。  下图左   侧显示了一组 Tx 信号、右侧显示了 DS125BR820的相应输出信号。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已申请  以 9.8Gbps 运行的 JESD204B 的输出电压设置。

    是 JESD204B 低频波形数据吗?
    VOD 设置电平是否根据使用的频率范围指定?
    附加文件的五个波形是什么?
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    对于我建议的设置、JESD204B 应该可以。

    JESD204B 的 VOD 设置不那么重要、因为该接口不使用链路训练。

    附件中的信号来自工作台设备、它们只是具有1.0V 峰峰值振幅的重复时钟模式。  每个信号都具有不同的去加重级别。  DS125BR820正在展示如何准确复制每个级别。

    此致、

    Lee