This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:辐射发射问题

Guru**** 2929150 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771627/sn75lvds83b-radiated-emissions-problem

器件型号:SN75LVDS83B

我们使用 SN75LVDS83B 将视频从 AM335x 处理器传输到 LCD 显示屏。  如果 AM335x 中启用了 LCD 视频、我们将禁用视频、然后通过辐射测试。  卸下液晶屏和电缆无法解决问题。  将 SN75LVDS83B 置于关断状态无法解决问题。  移除 AM335x 和 SN75LVDS83B 之间 LCD 时钟线上的串联电阻可解决该问题。  布局不遵循 TI 的建议。  它具有一个实心电源平面、仅为整个芯片提供五个旁路电容器、所有旁路电容器均为0.1uF、放置和布线不好。  发射问题是否可能与不分离电源平面和不遵循旁路建议有关、或者在公司旋转电路板之前、我是否应该寻找其他问题?  LCD 时钟大约为33MHz (抖动)、在960MHz - 1000MHz 范围内、辐射问题最大。