This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:限幅转接驱动器与非限幅转接驱动器之间的差异

Guru**** 2586355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762522/ds80pci402-difference-between-limiting-and-non-limiting-redriver

器件型号:DS80PCI402

您好!

我的客户想知道限制和非限制转接驱动器的工作原理、  

您能帮助指定工作原理和差异吗?  

如果有用于描述的块、将会更好。  

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    限幅转接驱动器在输入到输出之间具有相对较高的宽带电压增益。  电压增益将大于10:1、因此即使是非常小的100mV 输入摆幅也可以在1000mV 振幅下输出。

    非限幅转接驱动器在输入到输出之间具有非常小的电压增益。  电压增益将约为1:1、因此100mV 的极小输入摆幅仍会被视为100mV 输出。

    非限幅转接驱动器对模拟电压信息更加透明。  这允许系统 PCIe 接收器连接到转接驱动器输出、以更好地优化链路训练过程。  如果系统拓扑需要将非限幅转接驱动器放置在靠近系统 PCIe Tx 的位置、则非限幅转接驱动器也能更好地工作。  

    此致、

    Lee