This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:端口配置和时钟输入

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/770542/tusb8041-port-configuration-and-clock-input

器件型号:TUSB8041

您好!

 

我有关于 TUSB8041配置的一些问题。

 

1。

只有一个端口(端口1)连接到外部、此端口需要电源控制。

所有其它3个端口(端口2-4)均在内部连接,不需要对它们进行电源控制。

在这种情况下、以下配置是否合理?

 

FULLPWRMGMTz/SMBA1/SS_UP = 0

未使用的 OVERCUR2-4 = 10K Ω 外部上拉电阻

未使用的 PWRCTL2-4/BATEN2-4 =保持开路

 

2.

如果仅为 USB2.0使用端口、是否可以为 USB_SSTX 和 USB_SSRX 引脚保持断开状态?

 

3.

我想使用外部时钟源作为输入时钟。

但外部时钟是3.3V 信号。 因此,我正在考虑将其与电阻分压器配合使用。

这种方式是否起作用? 如果它可以工作、那么它的电阻值是多少?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oba-San、您好!

    1、我要设置 FULLPWRMGMTz = 1、其他设置是正确的。
    2.是的
    这将由时钟源确定、而不是 TUSB8041、但通常使用低值电阻器100 Ω/133 Ω 等

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    关于1、您能告诉我 为什么 FULLPWRMGMTz = 1优于0吗?

    此致、
    Satoshi Obata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    如果任何端口未完全进行电源管理(电源始终开启或不受集线器的 PWRCTL 输出控制)、则集线器应标记为未完全进行电源管理。

    此致、
    JMMN