This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:集线器器件选择要求

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041-Q1, TUSB8020B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771570/tusb8044-requirement-for-hub-device-selecting

器件型号:TUSB8044
主题中讨论的其他器件:TUSB8041-Q1TUSB8020B-Q1

大家好、

    我的客户需要一个汽车集线器器件、该器件可用于  将 USB3.0更改为  USB3.0+USB2.0+SD。 客户需要 SD 卡接口和两个 USB 接口(USB3.0+USB2.0)。 USB 扩展坞解决方案也是可以的。 请帮助检查。  谢谢!

此致

正泉路  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们的汽车集线器是 TUSB8041-Q1和 TUSB8020B-Q1。 没有任何 TI 集线器具有集成的 SD 卡接口、则必须有一个额外的外部 SD 转 USB 器件。 USB 3.0和 USB 2.0通过 USB 3.0集线器同时运行、两条总线之间没有转换。

    此致、
    JMMN