This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:PHY 变压器中心抽头连接

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762249/tlk110-phy-transformer-center-tap-connection

器件型号:TLK110

TLK110团队、

在 TLK110数据表 SLLS901D 中、图7-1显示 了连接到 Vdd 的 PHY 变压器的 PHY 侧中心抽头。

是否有人知道进行此连接的电气原因?  如果您没有将中心抽头连接到 Vdd (但只需将电容器接地)、会出现什么问题?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    如果未上拉至 VDD、该节点中心抽头处的电压可能会发生变化。

    您不会看到眼前的问题、但可能会由于特定数据模式而出现过度抗扰性问题、噪声以及可能的错误。

    此致、