This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75C3221:可以控制 V-

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75C3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762795/sn75c3221-can-the-v--be-controlled

器件型号:SN75C3221

您好!

我有一个需要负电压基准的电路、基本上没有电流消耗。    是否有办法控制 SN75C3221上的 V-引脚?  电路中基本上有两种工作模式:1需要 RS-232接口、另1需要高阻抗源中的固定负电压基准。  我是否有办法提前知道(不使用 DVM 进行测量) V-引脚上的电压是多少?

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    负电荷泵电源轨(V-)将由器件调节为大于-5V 的负电压。因此、这可以被视为最小振幅。 在这个最小电平之外、电荷泵切换时会产生一些纹波、以便将电荷转移到保持电容器上。 该纹波的振幅和频率将随不同的电荷泵电容值、VCC 电平和负载电流而变化;有关这方面的更多详细信息、我建议参考以下博客:

    e2e.ti.com/.../how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大