This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:I2C CLK 有异常波形

Guru**** 2952500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762411/tca4311a-i2c-clk-has-abnormal-waveform

器件型号:TCA4311A

大家好、

我们无法配置0xFE 器件、但对于其他 I2C 地址来说还可以。 竞争对手-PCA9511ADP 也可以配置0xFE。

我们比较 TI-TCA4311ADGKR 和 NXP-PCA9511ADP、规格完全相同。

在下图中、我们发现 CLK 输入(EM_I2C_SCL_u155)在 TCA4311ADGKR 中具有时钟、并且 在 PCA9511ADP 中找不到 CLK 输入 EM_I2C_SCL_u155。

看起来这些时钟会导致 IO 模块混淆。

请给我们一些关于时钟来自哪里的建议? 以及如何删除它。

谢谢

TI-TCA4311ADGKR:

PCA9511ADP:

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来就像数据表第8.4.3节中描述的问题(ACK 和时钟拉伸都涉及从器件将时钟拉低)。

    上拉电阻器过强;kΩ PCA9511A/TCA4311A 的上升时间加速器、应使用10k Ω 电阻器。 数据表还建议添加电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    正如 Clemens 所指出的、该器件看起来好像看到了数据表中描述的问题。 这是由于在低电平被识别之前激活的时钟信号上的区域贸易协定(上升时间加速器)。 在紫色波形上、我们看到争用、在黄色波形上、我们看到一个上升沿、然后在区域贸易协定分离后看到一个低电平。

    我们应该将器件'in"侧上拉电阻器的大小调整为更大、以减慢 RTA 并移除 TCA4311A 和将信号驱动为低电平的主/从器件之间的任何串联电阻。 现在、看起来您使用的是4.7K 上拉电阻、达到10k 甚至20k 时应该会有所帮助。

    请告诉我更改上拉电阻是否有帮助!
    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    非常感谢您的支持。
    将上拉电阻器更改为10k 后、ACK 会成功变为低电平。

    请帮助确认上升时间加速器的电流为8mA 或2mA。
    数据表"6.5电气特性"显示的是典型值为8mA、但"8.3.1上升时间加速器"和"8.2功能方框图"显示的是2mA。

    还有一个问题、我们为什么要将加速器电流从2mA 提高到8mA?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我认为8.2功能方框图在2mA 电流源方面不正确。 TCA4311A 不使用电流镜生成其上拉电流、电流实际上遵循充电电容器的 I (t)曲线。 8mA 技术规格更准确、但它取决于 Vcc 和总线电容的任何串联阻抗。

    谢谢、

    -Bobby