This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:TPIC8101

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/770996/tpic8101-tpic8101

器件型号:TPIC8101

大家好、我正在尝试获取此组件的免费样片、当我尝试结账时、它说我必须将我的购物车限制为"0"商品。

你可以为我提供任何帮助吗?

谢谢、

Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在研究这个问题。 我们将在几天内再次作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

     

    根据我们的常见问题解答、请参阅以下问题:

     

    TI 是否提供 IC 样片?如何获取订购信息?

    是的、TI 为设计工程师提供器件样片、以支持新产品设计并使 TI 器件符合现有设计的要求。 您可以在该器件的"立即订购"选项卡上申请这些样片;但是、随着器件的加入和删除、可用器件的列表会经常变化。

    大多数 TI 器件提供多种封装和温度选项。 TI store 提供部分但并非所有这些选项。 如果您需要 TI store 未提供的其他选项、可以联系 TI 授权半导体经销商之一

    如果您是首次使用样片计划的用户、则在下样片订单之前、您需要申请样片申请批准。  您可以在 此处查看申请访问权限的流程

     

    谢谢、
    Mubina