This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:CoaXPress、机器视觉

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761835/lmh1228-coaxpress-machine-vision

器件型号:LMH1228

您好!

我想知道、对于 CoaXPress 工业相机应用、Hathers 是否是一个示例?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此示例目前不可用。
    请您分享您的要求、以便我们在将来的应用手册中记住这一点。 例如、请告知我们以下内容:
    1)。 您计划使用的视频速率。
    2)。 什么是反向通道数据速率
    3)。 您是否也计划通过电缆供电? 多少瓦?
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅以下内容。  

    1) 1.25G/3G/5G/6.25G/12.5Gbps

    2) 41.66Mbps

    3) 3)是、每通道13W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据对 Coaxpress 规范的读取、我相信反向通道数据速率为20Mbps 或更低。 您为什么需要41.6Mbps?

    此外、如果可能、请告知我们您的应用。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、CoaXPress 1.0为20Mbps、但对于 CoaxPress 2.0、低速信道必须为41.6666Mbps、如下图所示。

    顺便说一下、我的应用是工业摄像头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您提供的信息。 我不知道该规格变化。 但是、在 TI、我们没有可满足这些要求的解决方案。
    此致.Nasser