This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD204:图形布局

Guru**** 2879740 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD204, ESD224, TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/770814/esd204-pattern-layout

器件型号:ESD204
主题中讨论的其他器件: ESD224TPD4E05U06

大家好、

(1)根据数据表、ESD204和 ESD224之间的建议布局模式不同、如下所示。 您能否从内部电路的角度解释 ESD204和 ESD224之间布局差异的原因?

(2)查看 ESD204/224数据表中的典型应用、TPD4E05U06用于 DDC 接口。 DDC 实际上应该是双向的、但 TPD4E05U06是单向器件。 您能否告诉我们您为何对 DDC 使用单向器件、以及为何不对 DDC 选择 ESD204或 ESD224? (ESD204/224 不适用于 DDC?)

此致、

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ESD224具有串联元件、因此它具有输入侧和输出侧。

    ESD204将 ESD 二极管连接到一侧、然后直接相反引脚为 NC。 这意味着同一条迹线可以直接穿过封装而不会断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron-San:

    感谢您的支持。 我理解 Q1的答案。 您对 Q2有任何更新吗?

    此致、

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我了解、DDC 线路不会低于接地值、因此不应是双向的。