This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2752:我想了解 TL16C2752的更多信息或数据表。

Guru**** 2867110 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C2752, TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762585/tl16c2752-i-want-more-infomation-or-datasheet-of-tl16c2752

器件型号:TL16C2752
主题中讨论的其他器件: TL16C752D

TI 下载的 TL16C2752的数据包不详细。

功能寄存器没有详细描述。

也未指定所需的复位时间长度。

我想详细了解芯片的功能寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user708206、

    "功能寄存器未详细描述。"

    很抱歉、这些器件有点旧、我们的旧数据表中可能缺少相关文档。

    为此、我建议查看 tl16c752D 兼容寄存器数据表。

    ISR 寄存器应与 IIR 寄存器相同。 Trg 应为 TLR。

    如果您需要 EMSR、FLVL 和 FCTR,我需要四处查看是否可以找到它。 如果您这样做、请告诉我。

    "还没有指定所需的复位时间长度。"

    tl16c752D 状态为200ns、因此我要说将这个数字乘以2应该在这里为我们提供安全裕度。 400ns 可能是正确复位的足够时间。

    谢谢、

    -Bobby