This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:使用 TPS65981EVM 驱动多个显示屏

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771508/tps65981-driving-multiple-displays-using-the-tps65981evm

器件型号:TPS65981
主题中讨论的其他器件: TPS65982

您好,

我正在使用 TPS65981构建定制板、我认为从技术上讲、可以从 TPS65981和相关的交替模式多路复用器/开关中驱动两个来自我的处理器的独立显示控制器。  我的目标是通过 USB Type C 驱动两个功率为60W 的独立显示屏、但在研究中、我发现了这种配置的一些示例。  我知道这是 TPS65981论坛、但我认为 TI 可能会有见解来了解这种方法是否可行、并更好地理解 TPS65981上是否需要考虑任何上电配置选项。  

-Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    以下 TI 参考设计使用 MST 集线器(基本上是 DisplayPort 集线器)来实现此目的:

    此处使用的是 TPS65982/86、但 TPS65981也是如此。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric