This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332:TCAN332和 TCAN1042的最大通信距离

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762728/tcan332-max-communication-distance-of-tcan332-and-tcan1042

器件型号:TCAN332
主题中讨论的其他器件: TCAN1043

大家好、

我对 CAN 收发器的最大通信距离有两个问题。

TCAN332在1MHz 以下的最大通信距离是多少?

2.它是否与电源电压有关? 如果我使用 TCAN1043等5V 电源 CAN 收发器、它的传输时间会更长吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    1. 我经常看到的一个良好的"经验法则"数字是1Mbps 限制在大约40米的电缆上。 因此、1MHz 为2Mbps 时、电流限制为15 - 20米。
    2. 总线距离限制取决于消息从其生成点、一直到总线电缆、然后返回到其原始生成点的传播延迟。 该行程时间受收发器延迟、控制器延迟(尽管在大多数情况下可以忽略不计)、电缆延迟以及与总线上器件相关的任何延迟(例如共模扼流圈、ESD 保护二极管、滤波电容器等)的影响 距离限制与电源电压没有关系、但是、一些收发器的环路延迟比其他收发器短。 这可以在数据表的时序特性下找到、参数称为 tPROP (loop1)和 tPROP (loop2)。


    这种延迟对 CAN 通信至关重要的原因是通信的仲裁部分决定了消息的优先级、以及在任何给定的时间由哪个控制器控制总线。 报文的每个位都必须从控制器通过收发器经过、缩短电缆长度、并在位时间的75-80%内返回、以便原始控制器正确确定报文优先级、以及是否已获得优先级来控制总线。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、